This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:IPC 中的 MD 解决方案

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845, ULN2003A, DRV8210, DRV8849, DRV8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436539/drv8210-the-md-solution-in-ipc

器件型号:DRV8210
主题中讨论的其他器件:ULN2003ADRV8849DRV8411、DRV8845

工具与软件:

嗨、BU 专家

在 IP 摄像头中、我注意到一些客户使用电机驱动器、而一些客户使用 达林顿。 为什么会有差异? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    感谢您的提问、我们的专家会审查您的问题并给予答复。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    希望尽快得到反馈。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    通常、BDC 用于 IP 摄像头的虹膜控制。 对于双向驱动、需要 H 桥。 DRV8210具有良好的低电压特性、非常适合此应用。 通常、ULN2003A 等达林顿对驱动器仅是低侧驱动器、这意味着只能进行单向驱动。 虹膜电机可能有两个独立的绕组吗? 一个用于正向、另一个用于反向、可由单独的低侧驱动器驱动。 达林顿驱动器就足够了。 DRV8210也是一种具有成本优势的解决方案。 我希望这对您有所帮助。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    除了光圈控制外、IPC 的旋转控制如何? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    我们已经看到 PTZ IP 摄像机的主要应用是在平移和倾斜中使用步进电机。 我们为该应用提供双步进驱动器(如 DRV8845和 DRV8849)、还有 DRV8411。 缩放控件也可以是 BDC。 我希望这是一个双向电机、即 DRV8210。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    因此、对于此应用、我不知道为什么有些客户会使用 达林顿管、而有些客户会使用电机驱动。 您是否见过 达林顿管作为竞争对手? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    正如我先前提到的、达林顿管不支持双向 BDC 驱动。 当单极驱动足够大时、可使用此器件。 因此达林顿无法在双向 BDC 中竞争。 它只能在单向 BDC 用例中竞争、也可以在一个方向上作为继电器或电磁阀驱动。

    您能否使用达林顿管共享 IP 摄像机的方框图? 它驱动哪个电机? 谢谢。

    此致、Murugavel