This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:移除 H 桥中的 MOSFET |驱动器错误

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436402/drv8703-q1-depopulation-of-mosfet-in-h-bridge-driver-error

器件型号:DRV8703-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1

工具与软件:

我们电路板中的 H 驱动实现如上所示。 两个驱动器用于在 H 桥的帮助下运行两个电机。 H 桥的一个桥臂用于两个电机。 DR2用于使用 IS GL2和 GH2引脚控制 S1和 S2 (通用 H 桥臂)。 S3、S4、S5和 S6由 DRV1分别使用其 GH1、GL1、GH2和 GL2引脚进行控制。 但目前的情况是 S3和 S4焊接在电路板上、因此我们看到 DRV1会处于误差状态、即使存在 INV1和 INV2也是如此。 是否不可能通过取消 H 桥一侧的配置来使用此驱动程序? 我们已经看到、如果存在人口减少、H 桥会出现 OCP 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    器件专家将会查看这一内容并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    没有原理图很难猜测您的问题。 第一步是读取故障状态以及 VDS 和 GDF。 然后确定检测到了哪个故障。 需要原理图、可能需要基于故障状态结果进行波形测量。  

    顺便说一下、DRV8703-Q1是下一代器件。 新一代器件中采用 DRV8705-Q1。 供参考。

    此致

    信也