请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1、
工具与软件:

我们电路板中的 H 驱动实现如上所示。 两个驱动器用于在 H 桥的帮助下运行两个电机。 H 桥的一个桥臂用于两个电机。 DR2用于使用 IS GL2和 GH2引脚控制 S1和 S2 (通用 H 桥臂)。 S3、S4、S5和 S6由 DRV1分别使用其 GH1、GL1、GH2和 GL2引脚进行控制。 但目前的情况是 S3和 S4未焊接在电路板上、因此我们看到 DRV1会处于误差状态、即使存在 INV1和 INV2也是如此。 是否不可能通过取消 H 桥一侧的配置来使用此驱动程序? 我们已经看到、如果存在人口减少、H 桥会出现 OCP 故障。