This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244H-Q1EVM:电桥模式信号不符合预期

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435750/drv8244h-q1evm-bridge-mode-signal-not-as-expected

器件型号:DRV8244H-Q1EVM

工具与软件:

大家好!

当前 OUT1和 OUT2上面临怪异的示波器迹线(都是对公共 GND 的参考)。

我将驱动器配置为桥接模式、将 EN1配置为 PWM 、将 PH 配置为方向。

有人能帮忙吗,为什么我会得到这个? 我是否有错误的硬件配置或时序问题。 TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 根据模式和 IN1/IN2输入、OUT1和 OUT2将显示您看到的内容。

    我建议检查设置了哪种模式(PWM、PH/EN、Independent)并同时监控 IN1/IN2/OUT1/OUT2。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、感谢您的意见、将对此进行检查。

    为了确认设置模式、我确实使用了模式表配置硬件、并放置了电平设置电阻器值、以便专门在 PH/EN 模式下对其进行设置。 是否有会改变模式的变化? 我不熟悉如何使用此芯片。

    在我的设计中、我有超过10个驱动器(类似配置)、其中6个按预期工作(所有 PH 和 EN 引脚都是专用的)、而其余电机 由于缺少 GPIO 而使用公共 PH 引脚(使用的多路复用器)。 我会遇到此问题的设置。

    我已经验证了在将输入切换到输出时我的代码指向右侧电机、并 使用逻辑分析仪进行了验证、结果似乎良好。

    我迷路了、我怀疑故障或时序问题、或者可能是不知道的锁存。 ;(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 PH 和 EN 在 PCB 中互换了。