主题中讨论的其他器件:DRV8323
工具与软件:
您好!
我有一个带有 IDRIVE 设置(测量值为1.64v)的定制电路板、即 VI4 120/Qgd 和240mA ~8nc、因此 通过计算 、tRISE 应是66ns、tFALL 是4ns、但实际测量值是~ 300ns。
我的问题是为什么它是巨大的不同? 是因为我的 RC 缓冲器电路?

IDRIVE 设置测量值为1.64v

MOSFET Qgd

示波器上测得的值大于300ns

RC 缓冲器电路
Danny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有一个带有 IDRIVE 设置(测量值为1.64v)的定制电路板、即 VI4 120/Qgd 和240mA ~8nc、因此 通过计算 、tRISE 应是66ns、tFALL 是4ns、但实际测量值是~ 300ns。
我的问题是为什么它是巨大的不同? 是因为我的 RC 缓冲器电路?

IDRIVE 设置测量值为1.64v

MOSFET Qgd

示波器上测得的值大于300ns

RC 缓冲器电路
Danny
你好、Joshua:
感谢您的快速响应、现在我已将 IDRIVE 更改为2.73v ( 未组装的 R14和 1140 mA)、即模式6 570/IDRIVE

参数保持不变
adcData。 VdcBus_V:24V
flagEnableSpeedCtrl:1.
Ref_Hz:100Hz
MotorSetVars_M1.MotorSet40569478。Rs_Ohm 0.0640569478
motorSetVars_M1.Ls_d_H 0.000108730936
motorSetVars_M1.Ls_q_H 0.000108730936
motorSetVars_M1.flux_VpHz 0.060077168
测量两个 MOSFET VDS 的上升和下降时间
模式6模式 4
顶部 MOSFET tRise :480ns 470ns
底部 MOSFET tFall :480ns 470ns
Top MOSFET tFall :330ns 640ns
底部 MOSFET tRise :330ns 640ns
是的 IDRIVE 设置改变了它的位改变了 Vds 的转换率,但与 示波器上显示的实际时间相比,它是巨大的不同...
根据 DRV8323栅极驱动公式、它应该是:
tRISE: 8/0.57=14ns
tFALL: 8/1.14=7ns

你能告诉我是正常还是 有什么问题吗?
Danny
尊敬的 Danny:
感谢您的答复和更新。
在驱动能力和波形方面似乎不存在功能问题、因为我们通常建议大多数应用将上升/下降时间保持在100-300ns 内。
不过、根据您实现的设置、我们预计压摆率会更急剧地增加、因此、我认为测量我们驱动器的栅极电流输出确实是有益的、这样才能观察 IDRIVE 是否未根据所选设置正确输出(栅极实际上输出在120/240或570/IDRIVE 处测量的电流1140mA)
这种测量可以通过引入小型(<20 Ω)栅极电阻器并测量通过它的电流来完成。
如前所述、 布局设计还可能会引入大寄生电容、从而增加有效栅极电荷、进而导致更长的压摆时间。
我们正在努力解决此问题、期待收到您的反馈。
此致、
-约书亚