主题中讨论的其他器件:MCF8316A、 MOTORSTUDIO、
工具与软件:
您好!
我们想将步进电机替换为用于泵的 BLDC 电机、并为此使用您的驱动器。 但是、问题在于安装软管时启动不起作用。 因此我已经移除了 MPET 的软管、现在想手动调整参数、但我无法再进一步。 在安装软管的情况下启动不起作用。 启动扭矩可能需要增大、但我需要调整哪些参数?
电机应具有足够的功率。 启动步进电机所需的功率约为22W、而新电机的功率为31W。
WEn 观察算法状态时、它 主要在 MOTOR_CLOSED_LOOP_UNaligned 状态下失败、但泵头的匝数不会超过~2 -3°。