This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:增加启动扭矩

Guru**** 2398145 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MOTORSTUDIO, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1418325/mcf8316aevm-increase-starting-torque

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316AMOTORSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们想将步进电机替换为用于泵的 BLDC 电机、并为此使用您的驱动器。 但是、问题在于安装软管时启动不起作用。 因此我已经移除了 MPET 的软管、现在想手动调整参数、但我无法再进一步。 在安装软管的情况下启动不起作用。 启动扭矩可能需要增大、但我需要调整哪些参数?

电机应具有足够的功率。 启动步进电机所需的功率约为22W、而新电机的功率为31W。

WEn 观察算法状态时、它 主要在 MOTOR_CLOSED_LOOP_UNaligned 状态下失败、但泵头的匝数不会超过~2 -3°。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛·福斯特

    需要配置的参数很少  

    1.应针对电机惯性选择合适的开环加速度 A1、A2

    2.开环电流限制- OILIMIT 必须适当,但考虑不要超过电机的额定值。 一般可使用额定值的一半。

    您能否分享电机的额定电流和额定电压?  

    我可以在下周早些时候回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试增加开环电流限值、但增加加速度最终导致了一些变化。 泵仍然没有转动、但似乎接近阈值。

    电机规格如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    感谢您分享数据、我将提供一个基本 JSON 以及设置说明。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我不会回到这里,直到下周,然后再报告。

    此致

    蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    当然、如果您能够进行测试、请告知我

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已按照建议配置电机、但安装了球管后仍无法运行。 编辑  OILIMIT 和加速仍然没有帮助。

    可能电机的扭矩 不够。 自从我第一次尝试配置电机以来、 我曾有过这种想法、但我的主管(在这方面有更多的经验)说电机实际上应该足够强、因为它的功率比之前的电机大。
    我还可以尝试其他什么东西吗、或者您是否还认为扭矩不够?

    感谢您发送编修

    蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    您是否运行了 MPET 来进行 KE 测量?  最好在空载的情况下运行 MEPT KE、以便电机在滑行时能够以良好的动能旋转。

    您能在 MPET 之后再次分享您的 JSON 吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    我明天不在办公室,我的目标是在周末之前作出回应.

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已有机会了解此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    谢谢提醒、我没有研究过这个问题。

    我会给你一个机会。"

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在此期间是否有时间再次查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 第一次尝试时它不工作,但当我增加闭环和开环 ILIMIT 到4.5A 时,电机设法转动泵,然后立即停止,没有任何故障。

    此致

    蒂洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    请启用异常 BEMF 故障、减小 BEMF 阈值。

    如果电机在没有任何故障的情况下停止、则还可能存在与驱动器相关的故障。

    您能否确认器件型号 MCF8316A 或 MCF8316C?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 MCF8316A、但 MotorStudio 软件会检测到它为 MCF8316C、我无法更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    很奇怪、您能检查 Motor Studio 版本吗?  

    另外、请尝试检查器件上的标记。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Motorstudio 版本:0.1.18

    板上印制有 MCF8316AEVM Rev 2.0 MD038A-001

    下面是 MCF8316C1VQRGFRQ1的贴纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    是否可以拍摄图像(器件标识)并与我分享。

    如果收到错误器件、我们需要验证并采取纠正步骤。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    我想要一些 IC 的清晰图像(在 IC 上标记)、您能给我发送吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我能拍的最好的照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    谢谢、这是 MCF8316C 器件。

    您能否确认 Motor Studio 版本? 希望它是从 TI.com 下载的最新版本。

    检测到设备后、您可以显示 Motor Studio 主页面吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、Motorstudio 版本  0.1.18.

     MCF8316C 和 MCF8316A 之间有何差异 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    MCF8316C 是 MCF8316A 的改进版本。

    例如、在电机运行时、MCF8316A 的通信带宽有限。

    请参阅此链接以了解更多详细信息 (+)[常见问题解答]量产器件信息-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此外、主要差异如下图所示。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我们很快将收到另一个具有更大扭矩的电机、然后检查它是否工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂洛

    如果这样解决了您的问题、请点击"Resolved"、我们可以启动新主题并继续讨论。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.