This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8314ZEVM:目标 RPM 时电机的电流消耗低问题

Guru**** 2398145 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8314Z, MCT8314ZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435715/mct8314zevm-low-current-draw-issue-with-motor-at-target-rpm

器件型号:MCT8314ZEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8314Z

工具与软件:

您好!

我正在使用 MCT8314Z、并且我可以通过 PWM 占空比很好地控制电机 RPM。 电机规格为7000RPM、24V 和0.85A。 但我运行电机时、速度达到7000RPM、但电源仅显示10mA 的电流消耗。 是否有办法解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题、能否分享电机数据表(如果可用)?

    低功率传输可能是由于极低的 ILIMIT? 您能否检查 ILIM 引脚上的电阻值?

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我当前正在使用 MCT8314ZEVM 板、ILIMIT 通过可变电阻器进行调节。
    将其设置为最大值或最小值似乎会产生相同的结果。
    重新检查后、我发现40mA 在7000 rpm 时消耗。
    由于电流很低、我假设扭矩很低。
    是否无法使用 MCT8314Z 调整扭矩?

    我将附上当前使用的电机的数据表。
    我使用的是024BX4模型。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danu:

    您的目标应用是什么?

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    此应用用于测试目的。 我正在评估电机驱动器在一般电机控制环境中的性能。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Danu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danu:

    您可以尝试使用乘法器在电机的轴上加载(提供扭矩)。 扭矩是一个外部因素、轴上所需的扭矩越高、驱动器线圈所需的电流就越大。  

    谢谢。此致、

    Sachin S.