工具与软件:
您好!
我们使用 DRV8251EVM 测试电机。 当我锁定电机时、我触发 OCP、但芯片进入重试模式。
据我所知、该电路板有 DRV8251、而不是 DRV8251A 。
我修改电路板以绕过微控制器、并分别使用3.3V 和 GND 驱动 IN1和 IN2。 我仍然从芯片中得到重试。
该电路板仍默认具有0.15欧姆的检测电阻。
当我直接从工作台电源驱动电机时、锁定电机会触发电源上的 OC。
DRV8251的 行为方式为何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 DRV8251EVM 测试电机。 当我锁定电机时、我触发 OCP、但芯片进入重试模式。
据我所知、该电路板有 DRV8251、而不是 DRV8251A 。
我修改电路板以绕过微控制器、并分别使用3.3V 和 GND 驱动 IN1和 IN2。 我仍然从芯片中得到重试。
该电路板仍默认具有0.15欧姆的检测电阻。
当我直接从工作台电源驱动电机时、锁定电机会触发电源上的 OC。
DRV8251的 行为方式为何?
您好、Saad、
考虑 到您使用的是 DRV8251EVM 的150mΩ 感应电阻器(R7)、 DRV8251AEVM 具有0Ω 感应电阻器(R7)、这听起来好像您使用的是 DRV8251EVM。
DRV8251上的电流调节应具有锁存禁用响应以实现过流保护、而 DRV8251A 应具有自动重试响应。
如果可能、您是否可以在触发 nFAULT 时发送此响应的示波器捕获? 另外、您是如何使电机"失速"(手、虎钳、负载等)的?
此致!
David
您的示波器上的电流限制是多少?
您可以发送 EVM 的图片吗?
另外、您应该能够确认芯片上有哪个版本- DRV8251首行应显示"DRV8251"。 DRV8251A 将在芯片上显示"DRV8251A"。 查看下面的图片、您可以看到设备上的标记
您是否还可以监控 VREF 电压和 VM 电压? 确保 VREF 保持>0V、VM 电压保持在 UVLO 阈值以上。 如果电源达到 OCP、则其电流限制可能不足以满足失速情况。
此致!
Jacob