This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:使用演示板时重试

Guru**** 2398125 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251EVM, DRV8251, DRV8251A, DRV8251AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430098/drv8251-retry-while-using-the-demo-board

器件型号:DRV8251

工具与软件:

您好!

我们使用 DRV8251EVM 测试电机。 当我锁定电机时、我触发 OCP、但芯片进入重试模式。  

据我所知、该电路板有 DRV8251、而不是 DRV8251A 

我修改电路板以绕过微控制器、并分别使用3.3V 和 GND 驱动 IN1和 IN2。 我仍然从芯片中得到重试。

该电路板仍默认具有0.15欧姆的检测电阻。

当我直接从工作台电源驱动电机时、锁定电机会触发电源上的 OC。

 DRV8251的 行为方式为何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    考虑 到您使用的是 DRV8251EVM 的150mΩ 感应电阻器(R7)、 DRV8251AEVM 具有0Ω 感应电阻器(R7)、这听起来好像您使用的是 DRV8251EVM。  

    DRV8251上的电流调节应具有锁存禁用响应以实现过流保护、而 DRV8251A 应具有自动重试响应。  

    如果可能、您是否可以在触发 nFAULT 时发送此响应的示波器捕获? 另外、您是如何使电机"失速"(手、虎钳、负载等)的?  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我用钳子握住电机的轴。

    示波器显示了数据表中所述的25us 重启间隔。

    EVM 可能具有 A 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的示波器上的电流限制是多少?   

    您可以发送 EVM 的图片吗?   

    另外、您应该能够确认芯片上有哪个版本- DRV8251首行应显示"DRV8251"。  DRV8251A 将在芯片上显示"DRV8251A"。 查看下面的图片、您可以看到设备上的标记

       

    您是否还可以监控 VREF 电压和 VM 电压?  确保 VREF 保持>0V、VM 电压保持在 UVLO 阈值以上。  如果电源达到 OCP、则其电流限制可能不足以满足失速情况。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Mouser 订购了新的 IC、但仍有相同的问题。

    当电机在没有任何负载的情况下运行时、电源电流显示约为1.5A。

    当我按住转轴时、电源降至~0.44A、IC 变得非常热。

    电源限制为3A。

    是否存在非 A 版本进入重新启动状态的任何情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    VM 的价值是什么? 当您说电源在"空载"情况下显示约为1.5A 时、这是否意味着 EVM 在没有任何负载连接到输出的情况下从 VM 拉取1.5A?  

    什么电机使用、它是什么失速电流?

    看到这些波形将非常有帮助。 您能否提供 VM、INx、nFAULT 和电流(如果可能)的示波器快照?  

    此致!

    David