请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8215 工具与软件:
团队、
类似于第22页上 DRV8215的数据表描述了不匹配信息:
禁用电压或速度软启动后、tINRUSH 时间直接反映 TINRUSH 位的设置。 tINRUSH 可以设置为5ms (对应于0000h)和6.7s (对应于 FFFFh)之间的值、默认值为1。 LSB 的每次增量对应于浪涌时间的102.4μs。
相应的 MSB 和 LSB 寄存器的默认值都是0x00h、因此根据上面的说明、它对应于5ms、而不是上面标记为黄色的1。。。
哪种说法是正确的?
BR、Walter