This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:数据表错误 tINRUSH 说明

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435937/drv8215-datasheet-error-tinrush-description

器件型号:DRV8215

工具与软件:

团队、

类似于第22页上 DRV8215的数据表描述了不匹配信息:

禁用电压或速度软启动后、tINRUSH 时间直接反映 TINRUSH 位的设置。 tINRUSH 可以设置为5ms (对应于0000h)和6.7s (对应于 FFFFh)之间的值、默认值为1。 LSB 的每次增量对应于浪涌时间的102.4μs。

相应的 MSB 和 LSB 寄存器的默认值都是0x00h、因此根据上面的说明、它对应于5ms、而不是上面标记为黄色的1。。。

哪种说法是正确的?

BR、Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    这似乎是数据表误差、我认为它应该为5ms。 但是、我来与系统工程师确认一下。 我会在下周了解更多信息时再联系你。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    大卫是对的。 5ms 是准确的。 将在下一次数据表迭代中更新。

    此致、  
    Karan