工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试在器件上使用 ITRIP 调节功能、但在达到跳变电流后、器件会短暂振荡、然后因过热而关闭。 从图中可以看出、峰值电流为22A、而 ITRIP 电流为7.5A、因此器件会检测到此值、但对其作出的反应非常缓慢。 导致此调节电流达到峰值22A 的问题可能是什么? 如何解决该问题?
此致
巴里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试在器件上使用 ITRIP 调节功能、但在达到跳变电流后、器件会短暂振荡、然后因过热而关闭。 从图中可以看出、峰值电流为22A、而 ITRIP 电流为7.5A、因此器件会检测到此值、但对其作出的反应非常缓慢。 导致此调节电流达到峰值22A 的问题可能是什么? 如何解决该问题?
此致
巴里斯
尊敬的 Baris:
感谢您的提问。
具有几种可能性。
1) 1) DRV8143-Q1具有低侧负载配置时、则具有电流调节功能。 仅高侧 FET 上存在电流检测。 如果负载为高侧负载、则永远不会发生 ITRIP 调节。
2) Itrip 电平由外部电阻器和 VTRIP 选择决定。 例如、如果外部寄存器非常小、您可能看不到 ITRIP 调节。
3) 3)您的波形、您要在哪里测量? 如果您提供原理图以及测量点和负载连接、我可以查看一下。
此致
信也