This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:软件可选 IMODE

Guru**** 2395445 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437744/drv8876-q1-software-selectable-imode

器件型号:DRV8876-Q1

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们使用 DRV8876-Q1。

对于 IMODE 选择、

连接了 IMODE 选择电阻器。

我们将使用20.5k 而不是20k、并且我们将使用52.3k+10k 而不是62k 电阻器。

应用可以吗?

此外、对于软件可选的 IMODE、这些通过 NPN BJT 连接的电阻器、

适用吗? BJT 电压降是否会给应用带来任何问题?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我又收到一个问题。

    在参考设计中、对于电荷泵(CPL 和 CPH) 陶瓷、0.022uF、50V、+/-10%、X7R、 0603使用的电容器 (885012206091)

    我们是否可以使用 0.022 µF±10% 50V 0402电容器(CL05B223KB5VPNC)?

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    感谢您的提问。 我们的器件专家将会对此进行调查并与您联系。

    谢谢
    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemon:

    有关容差、请参阅 DS 中的此表:

    您是否知道 BJT 引入的压降、以便检查它是否在上述规定的容差范围内?

    此致!

    Keerthi