请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8876-Q1 工具与软件:
您好!
在我们的设计中、我们使用 DRV8876-Q1。
对于 IMODE 选择、

连接了 IMODE 选择电阻器。
我们将使用20.5k 而不是20k、并且我们将使用52.3k+10k 而不是62k 电阻器。
应用可以吗?
此外、对于软件可选的 IMODE、这些通过 NPN BJT 连接的电阻器、

适用吗? BJT 电压降是否会给应用带来任何问题?
此致、
Egemen Aksoy