This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801EVM:EVM GUI 概要页面问题

Guru**** 2395445 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439156/drv8801evm-evm-gui-high-level-page-issue

器件型号:DRV8801EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8801

工具与软件:

嗨社区, I Niraj 在线性传动器直流电机控制项目中使用 DRV8801 EVM 模块。 我为 VBB 供电的电压约为24V、按照 GUI pdf 中的说明将8801EVM GUI 的"high"(高级)页面设置。 但我的电机不会在两个方向上运行。 我已将"高级"页面的快照附在下面、作为运行条件。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niraj、

    感谢您通过此论坛联系我们。 根据您的 GUI 设置、nSLEEP 处于低电平、这意味着器件将处于睡眠状态、因此没有输出。 该引脚必须为高电平才能唤醒。 GUI 也处于演示模式。 它未连接到 EVM、因此不会控制 EVM。

     将 EVM 连接到 GUI 后、设置并唤醒器件、请测量和检查本应具有逻辑高电平、逻辑低电平为0V 的引脚上的逻辑高电平3.3V。 谢谢。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我可以在星期一之前进行回复、因为今天和明天在这里度假。 我将在星期一告诉大家。 再次非常感谢您的答复。