请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8801EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8801
工具与软件:
嗨社区, I Niraj 在线性传动器直流电机控制项目中使用 DRV8801 EVM 模块。 我为 VBB 供电的电压约为24V、按照 GUI pdf 中的说明将8801EVM GUI 的"high"(高级)页面设置。 但我的电机不会在两个方向上运行。 我已将"高级"页面的快照附在下面、作为运行条件。 这可能是什么原因?