主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具与软件:
Resource Explorer 中提供的默认代码在某些情况下无法针对 MSPM0G3507正常运行。进行这种操作的在线 GUI 具有相同的结果、即电机不旋转、并且电流读数也不准确。
我正在使用的电机采用250W 36V 和10极对设置。
此致、
Rayan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Resource Explorer 中提供的默认代码在某些情况下无法针对 MSPM0G3507正常运行。进行这种操作的在线 GUI 具有相同的结果、即电机不旋转、并且电流读数也不准确。
我正在使用的电机采用250W 36V 和10极对设置。
此致、
Rayan
您是否可以按照用户指南检查您的硬件设置: dev.ti.com/.../node

例如、 您需要更改 DRVEVM 上的1mR 分流电阻器。
如果要检查代码是否正常工作、您可以直接检测 MCU PWM 输出。
亲爱的伊森、
我测试了高侧栅极波以了解电机产生大量噪声的原因、并找到了以下波形。

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_11_2D00_14-at-09.47.10_5F00_d696fef9.mp4
您是否知道这种情况发生的原因是电源为24V、OCP 为2.5A。
此致、
Rayan