This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:MSPM0G3507的梯形霍尔传感器 GUI 代码无法正常工作。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416304/drv8329aevm-trapezoidal-hall-sensor-gui-code-for-mspm0g3507-not-working

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

Resource Explorer 中提供的默认代码在某些情况下无法针对 MSPM0G3507正常运行。进行这种操作的在线 GUI 具有相同的结果、即电机不旋转、并且电流读数也不准确。

我正在使用的电机采用250W 36V 和10极对设置。

此致、

Rayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以按照用户指南检查您的硬件设置: dev.ti.com/.../node

    例如、 您需要更改 DRVEVM 上的1mR 分流电阻器。

    如果要检查代码是否正常工作、您可以直接检测 MCU PWM 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森、感谢您的答复。

    默认代码适用于 MSPM0G3507、但电机在旋转过程中产生大量噪声。

    此致、

    Rayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题解决了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初的问题已经解决、是霍尔传感器问题、现在电机在 MSPM0G3507的霍尔梯形代码中工作异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知、如果您使用的是陷阱电机控制演示、您需要向其中添加一个闭环以使其稳定。 目前、它完全是一个开环演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊森、

    我测试了高侧栅极波以了解电机产生大量噪声的原因、并找到了以下波形。

      e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_11_2D00_14-at-09.47.10_5F00_d696fef9.mp4

    您是否知道这种情况发生的原因是电源为24V、OCP 为2.5A。

    此致、

    Rayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会找一位专家来解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayan:

    您能否对以下方面进行一些解释:

    您使用的是哪种电路板? 视频显示它不是 DRV8329EVM。 因此、它可能无法正常运行 GUI。

    一种可能的原因也可能与霍尔输入信号有关。 请输入相序和霍尔输入顺序。 有时、这会使电机超出预期并产生噪音。

    2.1一种简单的方法是多次尝试切换霍尔 A/C 只有2*3=6 组合。

    B.R.

    SAL