This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:使用 MCF8316AEVM 提高电路效率

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440388/mcf8316aevm-improving-circuit-efficiency-using-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316AEVM

工具与软件:

您好!

我们将评估以下两种条件下的电机效率。

① MCF8316AEVM 和电机驱动器

②仅电机

测量结果①和②差异很大、与其他公司 FOC IC 的评估板相比、MCF8316AEVM 的损耗很大。 您能否给我一些建议、如果通过停止电机控制不需要的功能来降低 EVM 功耗、从而提高 EVM 和电机设置的效率?

此外、MCF8316AEVM 上的 MSP430是否使用从 EVM 的 VM 电源或 VBAT 电源降压的电源?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您发布您的问题。

    EVM 具有 MSP430、USB 转串口 等、我们可以分离电源部分并隔离 MCF8316C。

    MCF831x 基于 FOC 并利用了满扭矩。

    您能否分享有关您的绩效衡量的更多详细信息?

    您是否还可以共享电机参数?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.