请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM 工具与软件:
您好!
我们将评估以下两种条件下的电机效率。
① MCF8316AEVM 和电机驱动器
②仅电机
测量结果①和②差异很大、与其他公司 FOC IC 的评估板相比、MCF8316AEVM 的损耗很大。 您能否给我一些建议、如果通过停止电机控制不需要的功能来降低 EVM 功耗、从而提高 EVM 和电机设置的效率?
此外、MCF8316AEVM 上的 MSP430是否使用从 EVM 的 VM 电源或 VBAT 电源降压的电源?
谢谢!
Conor