主题中讨论的其他器件:MCF8316A
工具与软件:
你好。
我在测试电机时遇到了一个新问题。
在此图中、您可以看到我们的 电机效率仅为68%、但当我们使用其他驱动器板时、我们可达到80%、因此我们认为这是因为我们未在 MOTOR Studio 中准确调试。
以下是我想问的几个问题:
1.如何提高电机效率(测试设备和电机没有问题)?
2.导致负载速度无法达到所需速度的因素是什么(我使用的是闭环)?
3.如何调节死区时间?
4.驱动板上的采样电阻大小是多少?
5.我们可以在 Motor Studio 上更改哪些参数?
请尝试用图片告诉我应该怎么做。
如果您能尽快回复我、我将不胜感激。