This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机效率不符合预期

Guru**** 2395555 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429640/mcf8316aevm-motor-efficiency-does-not-meet-expectations

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

你好。
我在测试电机时遇到了一个新问题。


在此图中、您可以看到我们的 电机效率仅为68%、但当我们使用其他驱动器板时、我们可达到80%、因此我们认为这是因为我们未在 MOTOR Studio 中准确调试。
以下是我想问的几个问题:
1.如何提高电机效率(测试设备和电机没有问题)?
2.导致负载速度无法达到所需速度的因素是什么(我使用的是闭环)?
3.如何调节死区时间?
4.驱动板上的采样电阻大小是多少?
5.我们可以在 Motor Studio 上更改哪些参数?
请尝试用图片告诉我应该怎么做。

如果您能尽快回复我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布您的问题。

    我想和您澄清一下有关该器件的信息、您阅读的是 MCF8316A 还是 MCF8316C? 在任何情况下、除非参数配置不正确、否则 MCF 器件的效率都是最佳的。  

    参数是如何测量 R、L?  您是否使用速度模式?

    是否可以共享 JSON 文件以及电机 R、L、KE 值?

    回答您的问题

    1.如何提高电机效率(测试设备和电机没有问题)?

    让我们获取适当的电机参数、这可以提高效率、从而更大限度地减小角度误差(无传感器 FOC)。

    栅极驱动器压摆率、保持其最大值200V/us


    2.导致负载速度无法达到所需速度的因素是什么(我使用的是闭环)? FAULT_CONFIG1中的电流限制(ILIMIT)设置、该设置需要调整扭矩、直到电机达到额定速度。  


    3.如何调节死区时间?  可考虑使用集成 FET 和死区时间  


    4.驱动板上的采样电阻大小是多少? 这是器件内部的情况。


    5.我们可以在 Motor Studio 上更改哪些参数?

    请分享 JSON、我们会进行更改并发送详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的答复、我正在阅读 MCF8316A。 我正在使用 MPET 进行参数测量、测量的参数如下所示。


    电机参数 R = 0.425、L = 0.64mH、ke = 28、我使用的速度模式由速度输入引脚的占空比控制。 下面是我使用的配置文件。 我查看了注册表、发现压摆率为200V/us。

    e2e.ti.com/.../register.txt

    我应该怎么做才能提高电机的效率?
    也许我需要更详细的分步过程、请使用图片来指导我更改哪些参数。 如能尽快答复、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息。 我今天不工作、明天我会作出回应。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,但请快速帮助我,我很着急,我们之间有一个很大的时间差异,这使我无法连续与您交谈,我真诚地希望我们的每一个对话将是有效的,我会感谢,如果你尽快答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,我现在有几个未回答的问题:
    1.如下图所示、空载时我可以达到所需速度、但添加负载时、电机无法达到所需速度、我使用的是 Motor Studio、它处于闭环模式。


    2.在闭环中、我想让它快速加速到我需要的速度、但速度很慢、我想达到3600rpm 至少14秒、我想缩短这个过程。
    您能否指导我解决这个问题、如果这个问题无法解决、可能我将永远失去这个客户、因此请帮助我。
    我还不熟悉 Motor Studio、您能否使用图片来指导我执行具体步骤?
    我们即将与客户进行预约、因此我希望我们的对话非常有成效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 尝试以下通用提示、以尝试在负载和加速时同时提高最大速度。

    对于最大速度:

    您的电机的额定最大电流是多少? 如果电流高于0.125A、请增加 ILIMIT、使其接近但不超过电机的最大额定峰值电流:

    对于加速度:

    增加 CL_ACC 并旋转电机。 如果发生 SYNC 丢失故障、请减小 CL_ACC。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过以下主题中提供的建议?  

    另外、您能否确认迁移到 MCF8316C?

    电机的额定值是多少? 您可以提高 ILIMIT、直到电机达到最大额定值、请尝试告知我们。

    您能分享波形吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以提供所要求的信息?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.