This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:能否将 CC 降压电源用于电机驱动器的 VM?

Guru**** 2395245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436283/drv8845-could-i-use-cc-buck-power-for-vm-of-motor-driver

器件型号:DRV8845

工具与软件:

DRV8845是线性 电机驱动器。 如果 VM 大于电机电压、电机驱动器将会很热。

我是否可以将 SENSE1和 SENSE2电压反馈添加到电源  DRV8845 VM 的 CC 降压电源中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的提问。 我的团队伙伴将查看问题并作出回应。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您的问题让我有点困惑。  

    Unknown 说:
    ]如果 VM 大于电机电压、电机驱动器将发烫。

    VM 是"电机电压"。 只要电机电压电源处于建议的工作条件内、就不必担心 IC 温度。 DRV8845使用 PWM 电流调节和智能调优衰减来降低功率耗散。  

    VSENSEx 电压 用于 PWM 电流控制。 可使用以下公式来设置 ITRIP 阈值。

    此 ITRIP 阈值可设置通过负载的最大允许电流。  

    "当电流检测电阻上的电压等于 VREFx 引脚上的电压时、电流检测比较器会使 PWM 锁存器复位、从而关闭源极驱动器。"

    [quote userid="491328" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436283/drv8845-could-i-use-cc-buck-power-for-vm-of-motor-driver 能否将 SENSE1和 SENSE2电压反馈添加到电源为  DRV8845 VM 供电的 CC 降压电源中?

    不确定这是否可行。 首先使用我们的 EVM 之一对每个新设计进行评估可能会有所帮助。

    DRV8845EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:
    DRV8845:VM=24V、Itripmax=1A

    步进电机线圈电压= 4V@1A、开启2个线圈

    当线圈打开时、DRV8845将承受20V*2A 的功率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    提供 VM = 24V 电压将超出步进电机电压额定值。 建议降低电机电压以匹配电机的额定电压。

    DRV8845根据所选的阶跃设置调节流经电机的电流。 DRV8845的满量程电流为1.5A、这意味着这是在全步进配置期间为线圈通电的最大电流量。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    现代步进驱动器基于 电流模式驱动器。 对于此类驱动器、调节流经绕组的电流并保持其波形非常重要。 该电压以特定的占空比进行切换、这意味着平均电压不会超过线圈电压。 这种平滑的开关操作是由于电机线圈的电感造成的。 因此、如果您测量绕组上的真 RMS 电压、它将符合要求。 对于此类驱动器、无需将 CC 降压电源用于驱动器的 VM 电压。 步进驱动器的作用完全是作为一个开关电流模式电流稳压器、它实际上通过接通/关断、ton 和 tOFF 电流调节来执行电压降压。 如果将 CC BUCK 用于 VM 输入、步进驱动器将无法按预期工作。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是 、当 VM=24V 时、我可以通过线圈电压=4V@1A 来控制步进电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是的、这是正确的。 电机的步进线圈电压4V 规格用于直接驱动、无电流调节功能。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道"智能调优"是什么。 当 VM=24V 时、它可以将步进电机线圈电压调节为4V/1A、并且 DRV8845不会过热。
    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    [报价 userid="491328" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436283/drv8845-could-i-use-cc-buck-power-for-vm-of-motor-driver/5517583 #5517583"]我不知道"智能调优"是什么。 当 VM=24V 时、它可以将步进电机线圈电压调节为4V/1A、并且 DRV8845不会过热。[/QUOT]

    电流模式步进驱动器可调节电机线圈电流。 线圈电压为(线圈电流 x 线圈电阻)。  

    智能调优是电流调节期间 tOFF 部分电流衰减运行模式的一部分。 较旧的步进驱动器使用手动可调的混合衰减选项。 DRV8845等现代步进驱动器具有智能调优功能、可自动调整步进器的衰减比率、从而为每个微步进实现适当的电流调节。 以下应用手册将为您提供帮助: www.ti.com/.../slva321a.pdf、 https://www.ti.com/lit/wp/slyy099a/slyy099a.pdf 和 https://www.ti.com/lit/an/slvaes8/slvaes8.pdf

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像使用线圈计算电感、然后使用 DRV8845控制开关计算 CC 降压。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    [报价 userid="491328" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436283/drv8845-could-i-use-cc-buck-power-for-vm-of-motor-driver/5519581 #5519581"]因此、它喜欢使用线圈来计算电感、然后使用 DRV8845控制开关来计算 CC 降压。 对吗?

    概括来说、这将是 开关型电流调节的工作理论。

    我们不对步进驱动器使用 CC 降压术语。 CC Buck 更多地是一个电源管理术语。 对于步进驱动器、这称为电流调节。 在微步进模式下、目标 ITRIP 电流会根据微步进的分度器位置而变化。 您可以使用真有效值表在电机运行时测量步进电机线圈上的电压。 谢谢你。

    此致、Murugavel