请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8315A 主题中讨论的其他器件: MCT8315EVM
工具与软件:
您好!
我使用 MCT8315A 芯片、我感到困惑、因为我有2个冲突数据:
引脚22、23、24和25必须保持悬空(sllsfp7a 文档)。
但是、MCT8315EVM 评估模块(SLLU361文档)会将此引脚连接到 GND。
正确的连接是什么? 您能给我反馈吗?
此致
Eric