This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:引脚22、23、24和25必须悬空或连接到 GND

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A, MCT8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440961/mct8315a-pin-22-23-24-and-25-must-floating-or-connected-to-gnd

器件型号:MCT8315A
主题中讨论的其他器件: MCT8315EVM

工具与软件:

您好!

我使用 MCT8315A 芯片、我感到困惑、因为我有2个冲突数据:

引脚22、23、24和25必须保持悬空(sllsfp7a 文档)。

但是、MCT8315EVM 评估模块(SLLU361文档)会将此引脚连接到 GND。

正确的连接是什么? 您能给我反馈吗?

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们可以将其保持为 NC、也可以将其接地。

    接地将有助于更好地散热,否则如果我们将其保持浮动,对性能没有影响。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的答复。 我的问题得到了解决