This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:启动视频链接

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433983/mcf8329evm-startup-video-link

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

Eric Chen

您向一个 e2e 用户发送了驱动器链接、以便从 MPET 工具中获取 MCF 8329EVm。

"> e2e.ti.com/.../mcf8329evm-mpet-not-working"

请您分享链接、因为链接已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    我们正在汇编一 篇 有关 MPET 的文章、其中讨论了 MPET 期间的故障处理、请给我们几天时间与您分享。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么时候准备好了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    我们将在下周与您分享草稿。

    一些快速提示来在这里解除阻止、

    MPET R、L 测量(在 MCF8329A 版本中不可用)。 下面简要说明了故障类型和原因

    1.1 MPET IPD 故障- 1) DRVOFF 引脚可能处于高电平、将其设置为低电平、2)绕组可能开路或电机可能未连接

    1.2 MPET IPD 频率故障- IPD 电流过高、因此第二个脉冲在第一个脉冲完全衰减之前启动(R、L 估算需要电流上升和下降时间)、降低 MPET IPD 频率

    2. MPET KE 故障- 电机可能无法以转速参考设定(增加开环电流参考,但要确保电流额定值不超过电机额定电流的1/2 ,将 STAT_DET_THR 设置为最低,增加低惯性电机的开环速度参考

    3.不要 同时选择 MPET KE 和 MPET mech 选项,先完成 MPET KE 再完成 MPET mech。

    我们将在几天内分享该草案、直到那时我们可以在这里继续讨论。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候能收到草稿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prabhat

    我将在本周星期五之前分享该草案。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿 同时选择 MPET KE 和 MPET 机械选项、先完成 MPET KE、然后再完成 MPET 机械。

    是的、当我尝试各项操作时、Ke 的测量正确、但当我选择机械并运行 MPET 时、电机无限期地保持旋转、并且不进行任何测量。  即使仅选择机械测量、电机状态也始终显示 MOTOR_MPET_KE_measure。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    对于 MCF8329A、您需要测量 R、L 和编程。  

    然后运行 KE 和 MECH。

    有关配置成功的 MPET 的详细信息和建议、请参阅此表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在等待文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    可以参阅调优指南 https://www.ti.com/lit/ug/sllu374/sllu374.pdf

    您能在此处分享电机的详细信息吗?

    需要额定电流、电压、电机绕组电阻、电感和最大速度。

    如果您知道极对、也可以提供它。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.