主题中讨论的其他器件:MCF8329A
工具与软件:
Eric Chen
您向一个 e2e 用户发送了驱动器链接、以便从 MPET 工具中获取 MCF 8329EVm。
"> e2e.ti.com/.../mcf8329evm-mpet-not-working"
请您分享链接、因为链接已断开。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Eric Chen
您向一个 e2e 用户发送了驱动器链接、以便从 MPET 工具中获取 MCF 8329EVm。
"> e2e.ti.com/.../mcf8329evm-mpet-not-working"
请您分享链接、因为链接已断开。
尊敬的 Prabhat:
我们将在下周与您分享草稿。
一些快速提示来在这里解除阻止、
MPET R、L 测量(在 MCF8329A 版本中不可用)。 下面简要说明了故障类型和原因
1.1 MPET IPD 故障- 1) DRVOFF 引脚可能处于高电平、将其设置为低电平、2)绕组可能开路或电机可能未连接
1.2 MPET IPD 频率故障- IPD 电流过高、因此第二个脉冲在第一个脉冲完全衰减之前启动(R、L 估算需要电流上升和下降时间)、降低 MPET IPD 频率
2. MPET KE 故障- 电机可能无法以转速参考设定(增加开环电流参考,但要确保电流额定值不超过电机额定电流的1/2 ,将 STAT_DET_THR 设置为最低,增加低惯性电机的开环速度参考
3.不要 同时选择 MPET KE 和 MPET mech 选项,先完成 MPET KE 再完成 MPET mech。
我们将在几天内分享该草案、直到那时我们可以在这里继续讨论。
谢谢、此致
Venkatadri S.
请勿 同时选择 MPET KE 和 MPET 机械选项、先完成 MPET KE、然后再完成 MPET 机械。
是的、当我尝试各项操作时、Ke 的测量正确、但当我选择机械并运行 MPET 时、电机无限期地保持旋转、并且不进行任何测量。 即使仅选择机械测量、电机状态也始终显示 MOTOR_MPET_KE_measure。
尊敬的 Prabhat:
可以参阅调优指南 https://www.ti.com/lit/ug/sllu374/sllu374.pdf
您能在此处分享电机的详细信息吗?
需要额定电流、电压、电机绕组电阻、电感和最大速度。
如果您知道极对、也可以提供它。
谢谢、此致
Venkatadri S.