This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1EVM:SPI 通信

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442362/drv8703-q1evm-spi-communication

器件型号:DRV8703-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039CDRV8703-Q1

工具与软件:

它是否仅用于监控?

因为我想与芯片而不是 GUI 通信

我想通过创建在 J4引脚接头上的 SPI 引脚与芯片通信  

而我这边的控制器是 TMS320F280039c Launchpad、该芯片不响应且始终给出0xFF、

我遵循了有效帧和有效时钟、现在问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    感谢您在本论坛中发帖。  

    [quote userid="609274" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442362/drv8703-q1evm-spi-communication

    我想通过创建在 J4引脚接头上的 SPI 引脚与芯片通信  

    而我这边的控制器是 TMS320F280039c Launchpad、该芯片不响应且始终给出0xFF、

    [报价]

    我假设您移除了 板载 MCU 和接头之间的所有0 Ω 电阻器、以隔离 DRV8703-Q1驱动器器件。 请参阅下面的片段。  

    如果您断开了 3.3V 电源的0 Ω、则必须为此接头引脚提供3.3V 电压。 需要为 SDO 上拉电阻器设置这种设置、请参阅原理图的以下片段。 此外、该器件必须处于唤醒状态以进行 SPI 通信、nSLEEP 必须为3.3V

    借助这些正确的输入、 TMS320F280039c LaunchPad 应该能够正常与器件通信。 谢谢。

    此致、Murugavel