请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C、 DRV8703-Q1
工具与软件:
它是否仅用于监控?
因为我想与芯片而不是 GUI 通信
我想通过创建在 J4引脚接头上的 SPI 引脚与芯片通信
而我这边的控制器是 TMS320F280039c Launchpad、该芯片不响应且始终给出0xFF、
我遵循了有效帧和有效时钟、现在问题仍然存在