工具与软件:
你(们)好
我们的现场设计采用 DRV8821、非常成熟。 我们提供固定的 Vref 电压来固定流向绕组的电流。 现在、该产品已在现场、我们意识到有必要 根据电机驱动来改变电机的力。 我们通过更改电机转速来 在不同情况下改变力。 这种变化还不够、因此我们想是否可以通过某种方法来操作 DRV8821、从而通过使用 VREF (固定电压)来降低流向 windig apart 的电流。 欢迎提出任何建议
谢谢
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们的现场设计采用 DRV8821、非常成熟。 我们提供固定的 Vref 电压来固定流向绕组的电流。 现在、该产品已在现场、我们意识到有必要 根据电机驱动来改变电机的力。 我们通过更改电机转速来 在不同情况下改变力。 这种变化还不够、因此我们想是否可以通过某种方法来操作 DRV8821、从而通过使用 VREF (固定电压)来降低流向 windig apart 的电流。 欢迎提出任何建议
谢谢
Antonio
尊敬的 Antonio:
根据 VREF 电流设置、对于全步进、ICHOP 满量程将为71%(1/√2)、而对于 DRV8821、则为100%、请参阅 表2。 微步进分度器、数据表第13页。 微步进电流为正弦波、全步进电流为方波、方波71%将与100%正弦波的 RMS 电流相匹配、以便在这些情况下的输出扭矩大致相同。 由于正弦电流的原因、扭矩会在微步进中更平滑。
此致、Murugavel