This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:测试的最小 I_VM

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441575/drv8323r-minimum-i_vm-quested

器件型号:DRV8323R

工具与软件:

我使用 DRV8323RS、并想知道 VM 中的最小电流。

由于数据表中仅提供了典型值(10、5 mA)和最大值(14 mA)、因此我在这里询问是否有更多有关最小值的信息。


最小值是否与数据表中的典型值偏差很大、或者相关性在哪里?

BTW 我在 CPH 和 CPL 之间使用47nF 10%电容器。  在 DVDD 和 AGND 之间连接一个1µF 10%电容器(如果是相关的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natalie、您好!   

    感谢您发送编修。  

    请允许我进一步了解这些信息、并在一周结束前提供更多反馈。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    感谢您的观看!  
    我非常期待这一周的结束!  

    再次感谢你
    Natalie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natalie、您好!   

    根据我的理解、我们并不解释数据表中的最小电流规格、因为它通常不 像最大和典型电流消耗那么重要。  ~、最小电流为 Δ V 10.1mA、并且随附的图形详细说明了应该观察该行为的条件、因为温度和电压越低、电流消耗越低、而温度和电压越高、电流越高。  

    由于该器件在6V 之前不会加电、因此在6V 和-40C 的条件下将提供最低的电源电流消耗、但是基于电源电压的其他器件参数也会受到(负面)影响。  

    我希望这些信息对您有所帮助!  

    此致、

    -约书亚