工具与软件:
我使用 DRV8323RS、并想知道 VM 中的最小电流。
由于数据表中仅提供了典型值(10、5 mA)和最大值(14 mA)、因此我在这里询问是否有更多有关最小值的信息。
最小值是否与数据表中的典型值偏差很大、或者相关性在哪里?
BTW 我在 CPH 和 CPL 之间使用47nF 10%电容器。 在 DVDD 和 AGND 之间连接一个1µF 10%电容器(如果是相关的)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 DRV8323RS、并想知道 VM 中的最小电流。
由于数据表中仅提供了典型值(10、5 mA)和最大值(14 mA)、因此我在这里询问是否有更多有关最小值的信息。
最小值是否与数据表中的典型值偏差很大、或者相关性在哪里?
BTW 我在 CPH 和 CPL 之间使用47nF 10%电容器。 在 DVDD 和 AGND 之间连接一个1µF 10%电容器(如果是相关的)。
Natalie、您好!
根据我的理解、我们并不解释数据表中的最小电流规格、因为它通常不 像最大和典型电流消耗那么重要。 ~、最小电流为 Δ V 10.1mA、并且随附的图形详细说明了应该观察该行为的条件、因为温度和电压越低、电流消耗越低、而温度和电压越高、电流越高。
由于该器件在6V 之前不会加电、因此在6V 和-40C 的条件下将提供最低的电源电流消耗、但是基于电源电压的其他器件参数也会受到(负面)影响。
我希望这些信息对您有所帮助!
此致、
-约书亚