This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:CSA 输出波形

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438284/drv8316-q1-csa-output-waveform

器件型号:DRV8316-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316

工具与软件:

大家好、团队成员:

DRV8316的 CSA 输出波形存在问题。 请检查下面的波形/原理图、并告诉我导致此问题的原因。

e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!   

    感谢您的提问!

    我对所提供的波形有点困惑--您能不能解释显示了哪些输出?  

    我看到不断增加的峰值被圈起来、这是问题吗? SOx 输出是否未遵循 OUTX 电压和电流形式?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    正如我向客户核实的、SOx 波形不遵循大约1.7A 的电流输出波形。 但是、在低电流条件下(低于1.7A)、SOx 波形遵循电流输出波形。 请查看下面的附件、告诉我解决方案。

    e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform_5F00_02.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!  

    感谢您的进一步澄清! 需要明确的是、CH1是单相(A、B 或 C) 的电流探头测量值、CH2是同相的 SOx 电压?  

     我可以问、正在使用哪个控制算法(梯形、无传感器 FOC)? 电流波形看起来不稳定/周期性、

    从提供的两个波形中可以看出、SOx 电压似乎随相电流适当增加、但我们能否将增益降低到最低设置(如果尚未降低)并增大波形时间刻度、以便我们能够更接近、更准确地了解 PWM 周期和电流变化?

    谢谢、此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我在下面上传了更新后的波形。 CH1是 DRV8316的输入电流、CH2是 U 相的 SOA 波形。 SOB (V 相)和 SOC (W 相)波形与 SOA 相同。 此外、将 Vref 从2.5V 更改为4V 时、性能也同样如此。 请检查它并告诉我导致此问题的原因。

    e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform_5F00_03.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeffrey、   

    请让我对此进行研究、并在明天提供更多反馈。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!  

    您能否帮助提供用于应用的驱动条件? (PWM、占空比、 电压、 换向算法)  

    如果尚未设置、我们还可以将增益设置设为最低设置吗?  

    关于通道1电流波形、是使用电流探头测量实际输出(OUTX)电机电流还是标有的器件输入电流?  在任一种情况下、C1和 C2波形看起来不会相互跟踪。  

    最后、 您是否有额外的电机来交叉检查电流波形、以排除电机/算法效率(电流尖峰)问题?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    [报价 userid="566983" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438284/drv8316-q1-csa-output-waveform/5530278 #5530278"]关于通道1电流波形、是测量实际输出(OUTX)电机电流或标有标签的器件输入电流的电流探头?[/QUOT]

    CH1是器件输入电流。

    另外、让我来看看上面向客户提出的其他问题、并将这些问题告知您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!   

    我认为、我们应该使用 OUTA 上的电流探头来监测相位输出电流。 OUTB 或 OUTC、因为 SOA、SOB 和 SOC 是与电机相位相关联的电流检测功能、而不是输入电流(I_VM)。   

    为了确定波形是否真的异常、我们需要使电机相位的电流不跟随相位的电压/电流。

    谢谢、此致、

    -约书亚