主题中讨论的其他器件:DRV8316
工具与软件:
大家好、团队成员:
DRV8316的 CSA 输出波形存在问题。 请检查下面的波形/原理图、并告诉我导致此问题的原因。
e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform.pdf
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
DRV8316的 CSA 输出波形存在问题。 请检查下面的波形/原理图、并告诉我导致此问题的原因。
e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform.pdf
此致、
你好、Joshua:
正如我向客户核实的、SOx 波形不遵循大约1.7A 的电流输出波形。 但是、在低电流条件下(低于1.7A)、SOx 波形遵循电流输出波形。 请查看下面的附件、告诉我解决方案。
e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform_5F00_02.pdf
此致、
Jeffrey、您好!
感谢您的进一步澄清! 需要明确的是、CH1是单相(A、B 或 C) 的电流探头测量值、CH2是同相的 SOx 电压?
我可以问、正在使用哪个控制算法(梯形、无传感器 FOC)? 电流波形看起来不稳定/周期性、
从提供的两个波形中可以看出、SOx 电压似乎随相电流适当增加、但我们能否将增益降低到最低设置(如果尚未降低)并增大波形时间刻度、以便我们能够更接近、更准确地了解 PWM 周期和电流变化?
谢谢、此致、
-约书亚
你好、Joshua:
我在下面上传了更新后的波形。 CH1是 DRV8316的输入电流、CH2是 U 相的 SOA 波形。 SOB (V 相)和 SOC (W 相)波形与 SOA 相同。 此外、将 Vref 从2.5V 更改为4V 时、性能也同样如此。 请检查它并告诉我导致此问题的原因。
e2e.ti.com/.../CSA-output-waveform_5F00_03.pdf
此致、
Jeffrey、您好!
您能否帮助提供用于应用的驱动条件? (PWM、占空比、 电压、 换向算法)
如果尚未设置、我们还可以将增益设置设为最低设置吗?
关于通道1电流波形、是使用电流探头测量实际输出(OUTX)电机电流还是标有的器件输入电流? 在任一种情况下、C1和 C2波形看起来不会相互跟踪。
最后、 您是否有额外的电机来交叉检查电流波形、以排除电机/算法效率(电流尖峰)问题?
此致、
-约书亚
你好、Joshua:
[报价 userid="566983" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438284/drv8316-q1-csa-output-waveform/5530278 #5530278"]关于通道1电流波形、是测量实际输出(OUTX)电机电流或标有标签的器件输入电流的电流探头?[/QUOT]CH1是器件输入电流。
另外、让我来看看上面向客户提出的其他问题、并将这些问题告知您。
此致、