工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们使用一个 DRV834S-Q1 EVM、使用 GUI 连接了 BLDC 电机、并 旋转了电机。 现在、我们想使用 TMS320F28P650DK9 控制器来运行 FOC 以驱动 PWM 并断开板载 MSP430控制器。 所以、我们得到了一个 LAUNCH-XL-F28P65X LaunchPad。 我们在中使用了适用于 DRV8343S 的驱动程序文件 DRV8343_EVM_BLDC_FW_1.0.1 可以正常运行。
1) 1)驱动器板上提供的 MSP430控制器在几分钟后升温。 这是正常的、还是我们应该通过移除零欧姆电阻器来断开。 如果我想用 LaunchPad 连接和驱动,我可以直接连接到 H3引脚吗?
2)我们应该使用主电源为电路板供电、以检查 SPI 事务。 同时、是否需要从 Launchpad 向驱动器板提供3.3V 电压?
3) 3)最后、驱动板上的跳线 J3用于什么?
任何见解都是有帮助的。
谢谢、此致
Raghu