This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:将解决方案移植到其他 LaunchPad

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440395/drv8343s-q1evm-porting-solution-to-other-launch-pad

器件型号:DRV8343S-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用一个 DRV834S-Q1 EVM、使用 GUI 连接了 BLDC 电机、并 旋转了电机。 现在、我们想使用 TMS320F28P650DK9  控制器来运行 FOC 以驱动 PWM 并断开板载 MSP430控制器。 所以、我们得到了一个  LAUNCH-XL-F28P65X  LaunchPad。 我们在中使用了适用于 DRV8343S 的驱动程序文件  DRV8343_EVM_BLDC_FW_1.0.1  可以正常运行。

1) 1)驱动器板上提供的 MSP430控制器在几分钟后升温。 这是正常的、还是我们应该通过移除零欧姆电阻器来断开。 如果我想用 LaunchPad 连接和驱动,我可以直接连接到 H3引脚吗?

2)我们应该使用主电源为电路板供电、以检查 SPI 事务。 同时、是否需要从 Launchpad 向驱动器板提供3.3V 电压?

3) 3)最后、驱动板上的跳线 J3用于什么?

任何见解都是有帮助的。

谢谢、此致

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:  

    感谢您在我们的论坛上发帖。  

    [报价 userid="587246" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440395/drv8343s-q1evm-porting-solution-to-other-launch-pad ]1)驱动器板上的 MSP430控制器在几分钟后变热。 这是正常的、还是我们应该通过移除零欧姆电阻器来断开。 如果我想用 LaunchPad 连接和驱动,我可以直接连接到 H3引脚吗?[/报价]

    如果将 TMS320F28P650DK9作为新控制器、我建议通过移除所有0欧姆电阻来断开最初使用的 MSP430。 断开连接时、您应该能够直接连接到接头引脚。  

    [报价 userid="587246" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440395/drv8343s-q1evm-porting-solution-to-other-launch-pad ]2)我们应该使用主电源为电路板供电来检查 SPI 事务。 此外、还需要从 Launchpad 向驱动器板提供3.3V 电压吗?

    是的、电路板应由 VM (6-48V)供电、3.3V 应由 VM (而不是 LaunchPad)提供。   

    Unknown 说:
    3)最后、驱动板上的跳线 J3的用途是什么?

    跳线 J3允许用户为 MCU 引脚76配置数字复位信号或按钮复位。

    希望这能帮助你回答你的问题!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua 现在很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、Raghu!  

    如果有任何其他问题、请进一步联系!

    此致、

    -约书亚