主题中讨论的其他器件: DRV8316
工具与软件:
尊敬的团队
我正在尝试对一个两相步进电机进行 FOC 控制。
但是、驱动器器件中没有合适的元件、因此我尝试使用 DRV8376来控制、如下所示。
似乎没有问题、但我想知道是否可以使用 ILMIT 处理、并且3个阶段中只有2个像这样。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
感谢您的快速响应。
此外
1.将未使用的 C 相输入端接地并打开 OUTC 输出端。
2.我想知道当使用手册"7.3.12"里的"逐周期电流限制"时、DRV8376是否没有 C 相电流
3.手册中似乎 DRV8376可以同时使用"逐周期电流限制"功能和"电流检测放大器"功能。 对吗?
4.在"电流感应放大器"中
-只有当低侧 FET 打开时才可以测量电流吗?
-电流方向和 VSOX 电压:VSOX "-"在手动"FSNEG"中显示为从 OUTX 端子到芯片内部的方向。 对吗?
感谢您的答复。
您好!
我认为、 如果您仅使用3个阶段中的2个阶段、那么逐周期 ILIMT 可能会出现问题、但我必须与我的团队核实以确保。
关于电流检测放大器或 CSA、我认为它应该用于逐周期 ILIMT、有两个不同的功能。
我认为 CSA 仅在低侧 FET 导通时进行测量、因为它们是低侧电流感应放大器。
-电流方向和 VSOX 电压:VSOX "-"在手册"FSNEG"中标明是从 OUTX 终端到芯片内部的方向。 正确吗?
我不确定您在这里问什么。
我认为 FSneg 和 FSpos 指的是以下内容:
但我想我也必须与我的团队仔细核实这一点。
此致、
Yara
你好、An Jin、
1. 问题3没有答案。
问题3:在手册中、DRV8376似乎可以同时使用"逐周期电流限制"功能和"电流检测放大器"功能。 正确吗?
我在这里看不出问题、我曾提到它们是两个单独的功能、因此您应该能够同时使用这两个功能。 是否有什么让您认为您无法做到的事情?
2. 还有一点。
我将使用霍尔传感器开发 BLDC 电机 FOC 控制。 如果您能告诉我如何通过霍尔传感器精确地找到转子位置、我将不胜感激[/引述]我不确定这一点、但我们有几个视频提供了有关 FOC 的更多信息:
https://www.youtube.com/watch?v=_6-_jvZe7iA
https://www.ti.com/video/6216805428001
此致、
Yara
尊敬的 Yara
感谢您的回答。
1.我有一个用 DRV8316CR 设计的产品。 我遇到了麻烦、因为我不能同时使用两个函数。 DRV8376性能良好。 但目前还不支持购买。 请告知我它何时可用。 您还可以向我提供一个样本。
2.我检查了你发送的视频。
我要求使用一个算法、通过 BLDC 电机中的霍尔传感器找到转子的精确位置。 (精度足以启用 FOC 控制)
如果可能的话、我真的很感谢您能用 C 代码给我提供它。
谢谢你。
您好!
我有一个来自我们的系统工程师的更新
1.如果三个相位中只有两个相位,逐周期电流限制是否有效?
ILIMIT 现在将检查(A 相的电流+ B 相的电流)/3、因为 C 相的电流为零。 您应使用数据表中的相同公式并需将其除以3。 您 可能需要除以2。 这种缩放需要注意。
2.是否可以同时 使用逐周期电流限制和 CSA 功能?
有
3. FOC 编码
目前没有可用于 DRV8376的 FOC 代码、但是您可以查看 DRV8316 FOC 代码并尝试实施、它们非常相似。 DRV8316 FOC 代码、我认为可在此处找到: https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM
此致、
Yara