主题中讨论的其他器件:TCA9517
工具与软件:
您好!
在我的应用中、我将使用此 DRV8873H 驱动电阻负载、电阻负载约为4欧姆。
负载与5个其他 I2C 外设一起位于距离主控制大约2m 的位置。
我使用 TI 的 TCA9517来通过延长 I2C 电缆 4、7k 上拉 进行了测量。
应用程序如下所示:
通常、当输入信号(在 DRV8873H 处)关闭时、一切都会正常工作。 我可以使用 I2C 线路与外设进行通信。
但是、当我提供20%占空比200Hz PWM 信号来加热阻性负载时、驱动器会以恰好200Hz 的频率干扰+3V3线路=>这会干扰 I2C 通信、我无法再执行通信。
发生这种情况时、它在 I2C 时钟线上的示波器外观如下:(由于 TCA9517、它略高于 GND、但这是预期)
以下是信号在 DRV8873H 输出端的查看方式:
当我关闭输入信号时、一切都恢复正常。
如何消除这些尖峰?