This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873H-Q1EVM:用于阻性负载干扰电力线的高侧驱动器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443100/drv8873h-q1evm-high-side-driver-for-resistive-load-interfering-with-power-line

器件型号:DRV8873H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TCA9517

工具与软件:

您好!

在我的应用中、我将使用此 DRV8873H 驱动电阻负载、电阻负载约为4欧姆。

负载与5个其他 I2C 外设一起位于距离主控制大约2m 的位置。

我使用 TI 的 TCA9517来通过延长 I2C 电缆 4、7k 上拉 进行了测量。

应用程序如下所示:

通常、当输入信号(在 DRV8873H 处)关闭时、一切都会正常工作。 我可以使用 I2C 线路与外设进行通信。

但是、当我提供20%占空比200Hz PWM 信号来加热阻性负载时、驱动器会以恰好200Hz 的频率干扰+3V3线路=>这会干扰 I2C 通信、我无法再执行通信。

发生这种情况时、它在 I2C 时钟线上的示波器外观如下:(由于 TCA9517、它略高于 GND、但这是预期)

以下是信号在 DRV8873H 输出端的查看方式:

当我关闭输入信号时、一切都恢复正常。  

如何消除这些尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi-san、

    当您移除线束并在电路板上进行测量时、是否仍然看到此串扰?

    您能否与 SPI 一起捕获输出波形、我想了解什么事件与尖峰对应?

    应用是什么?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机驱动器的输出尖峰对应于电力线上的尖峰。

    我认为这是由我的电缆的寄生电感造成的。 使用非常短的电缆时、不会发生这种情况。

    我曾尝试在 VM 和 GND 之间添加一个大电容器、但仍然无法提供太多帮助。

    如何摆脱这种情况、我仍在设法弄清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi-san、

    可以屏蔽电缆吗?

    您是否已考虑将两根电缆绞合在一起以最大程度地减少它们之间的耦合?

    此致!

    Keerthi