工具与软件:
您好~
我在继电器控制中使用 DRV110PWR。
此处是可以正常驱动继电器的波形、
黄色= OUT 引脚(N-MOS VGS)
绿色=到 RES410的电流交叉
橙色= N=MOS VDS
蓝色=继电器状态(高表示继电器打开;低表示继电器关闭)
这是无法正常驱动继电器的波形。
这两个不同的波形来自同一批次生产的 PCBA。
无法正确驱动继电器的 PCBA 属于少数(7个/100个)
我认为 OUT 引脚上存在显著差异。
这可能导致继电器无法保持闭合状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好~
我在继电器控制中使用 DRV110PWR。
此处是可以正常驱动继电器的波形、
黄色= OUT 引脚(N-MOS VGS)
绿色=到 RES410的电流交叉
橙色= N=MOS VDS
蓝色=继电器状态(高表示继电器打开;低表示继电器关闭)
这是无法正常驱动继电器的波形。
这两个不同的波形来自同一批次生产的 PCBA。
无法正确驱动继电器的 PCBA 属于少数(7个/100个)
我认为 OUT 引脚上存在显著差异。
这可能导致继电器无法保持闭合状态。
您好!
您能否分享出现故障器件顶部标记的照片? 我想确认器件的批次追踪代码。 您提到器件都来自同一个"批次"、但我想确认一下。 您在哪里购买了器件、TI.com 还是我们的授权经销商之一? 请使用以下链接获取授权经销商的完整列表。
您是否在 PCBA 上对故障器件进行了正确的 ABA 交换?
故障排除提示:退货指南- A-B-A 交换|视频|德州仪器 TI.com
此致!
David
您好!
您从何处获得"免费样片"? 这与 TI 的标记之一不符。 所有 TI 器件都有一个特定的7位字母数字批次追踪代码、可用于追踪器件的制造时间和位置。 此器件似乎不是由 TI 制造的。
对于不来自授权来源或分销商的器件、我们无法提供支持。
此致!
David
尊敬的 David:
我是 Yu Tsung Han 的同事、我们已确认我们这次使用的 DRV110确实是 TI 通过销售渠道提供的免费样片。
目前、针对观察到的故障现象、我们进行了 A-B-A 交换测试、确认故障是由 DRV110损坏引起的。
但是、我们更关心的不是 IC 质量本身、而是我们设计中缺陷导致该问题的可能性。
所以、我们希望大家能提供一些设计建议。
谢谢!