This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:请帮助验证 DRV8353是否具有足够的 Idrive 和 Tdrive 以支持并联 IPTC012N08NM5ATMA1或 IPTC011N08NM5ATMA1 FET

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443055/drv8353-please-help-verify-drv8353-has-sufficient-idrive-and-tdrive-for-paralleling-iptc012n08nm5atma1-or-iptc011n08nm5atma1-fet

器件型号:DRV8353

工具与软件:

请帮助验证 DRV8353是否具有足够的 Idrive 和 Tdrive 以支持并联 IPTC012N08NM5ATMA1或 IPTC011N08NM5ATMA1 FET。
下面的计算(HS/LS 为2个 FET、即每个半桥总共4个/3相总共12个)。 Fsw=20kHz。 假设上升/下降时间为0.8%。

fet_num=2;
Qg = 216;
qg_tot=fet_num*fet Qg
Fsw=20e3;
factor=0.8/100;
RISE_TIME_ns=Factor*(1/FSW)/1e-9
I= 4520g_tot/rise_time_ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果计算正确、则表示正确
    IDRIVE < 0.9A 和 Tdrive < 500ns 应该足以支持在2个 FET 并联的情况下导通。
    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    请给我大约2-3个小时、我将提供最新信息

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我要尝试检查您的计算、但我有点不熟悉并联 MOSFET。

    通常、我们会通过以下常见问题解答来指导客户选择 IDRIVE:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    本指南确实提到了如何在并联 MOSFET 的情况下进行粗略计算。 因此、对于您选择的 MOSFET、计算方式为(请记住、trise 和 tfall 建议设置在100ns 和300ns 之间)、如下所示:

    IPTC012N08NM5ATMA1  

    典型 Qgd 值:

    (37nC * 2)/100ns = 0.74A

    (37nC * 2)/300nS = 0.24A

    MAC Qgd 值:

    (56nC * 2)/100ns = 1.12A

    (56nC * 2)/300nS = 0.37A

    因此 IDRIVE 设置应介于0.24A 和1.12A 之间  

    您从哪里得到了您正在使用的方程?

    RISE_TIME_ns=Factor*(1/FSW)/1e-9
    I= 4520g_tot/rise_time_ns

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara

    为什么 Idrive 在计算时只考虑 Qgd? Qgs 是否大于 Qgd 且栅极驱动器电流在开启时也会对 Qgs 充电?

    我的公式是典型的 Q=IT、其中 I=栅极驱动器开启 MOSFET 所需的电流 ITC T=开关周期的1%(即400-500ns)。
    FET DS 中的 Q=绝对最大栅极电荷远高于 Qgd。

    还有一个问题要问。
    如果 Idrive=1A (绝对最大 SPI 寄存器设置)、当运行 SVPWM 调制时、如果总计=12  IPTC011N08NM5ATMA1、它是否会导致 DRV 芯片过热 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我不确定常见问题解答 Qgd (NC)/ Trise (NS)= IDRIVE (A)中的公式来自何处  

    本常见问题解答也可能提供这方面的支持、并且特定于此器件:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236302/faq-drv8353rs-evm-how-to-avoid-damaging-your-drv8353rx-evm-with-too-high-idrive

    本应用手册还讨论了智能栅极驱动并提到了 Qgd 和 VDS 压摆之间的关系。

    我建议不要为 IDRIVE 设置使用1A。 尽管这可能在 MOSFET 的最大 Qgd 范围内、但最大 Qgd 可能并非始终是实际 Qgd。 在本例中、我建议使用典型范围、0.24A 至0.74A

    此致、

    Yara