This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962VEVM:GUI 输出状态

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443877/drv8962vevm-gui-output-status

器件型号:DRV8962VEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑使用 DRV8962、并且他们正在使用 EVM GUI 并阅读 EVM 用户指南。

根据用户指南、我们预期会出现桥1和桥2电流(A)等输出状态、但无法看到下图所示的输出状态。

我的问题如下。

-我们如何添加输出状态?

-我们可以得到的数据日志的电流(A)和电压(V)到 CSV 文件或其他?

  

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    您使用的 GUI 是哪个版本?  从您附加的屏幕截图中看、似乎正在使用较旧的版本。 最新版本是 v1.0.3。 要查看正在使用的版本、请单击"帮助">"关于"。  

    以下链接指向最新的 Web 版本:

    DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI 

    此致!

    David