请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8962VEVM 主题中讨论的其他器件:DRV8962
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在考虑使用 DRV8962、并且他们正在使用 EVM GUI 并阅读 EVM 用户指南。
根据用户指南、我们预期会出现桥1和桥2电流(A)等输出状态、但无法看到下图所示的输出状态。
我的问题如下。
-我们如何添加输出状态?
-我们可以得到的数据日志的电流(A)和电压(V)到 CSV 文件或其他?
此致、
Kento