This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:nfault 问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443769/drv8350-nfault-problem

器件型号:DRV8350

工具与软件:

尊敬的: 应用工程师

我们目前使用的是 DRV8350RH

我们遇到了一个轻微问题、即我们将栅极驱动器 IC 的使能引脚从低电平更改为高电平、nFAULT 引脚从高电平变为低电平、然后再回到高电平、从而导致 MCU 中出现接收 nFAULT 输入的错误。

nFAULT 引脚在大约1us 内可将大约5V 的电平降至大约2V。

由于 nFault 引脚处于低电平有效状态、它已通过一个10k Ω 的上拉电阻器连接到5V 的栅极驱动器输出电压。

此外、当使能引脚从低电平变为高电平时、5V 的栅极驱动器输出电压不会出现压降。

请帮助我们解决此问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您在退出"睡眠"状态时看到了如下所示的预期行为。   

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/974147/drv8350-nfault-is-asserted-when-enable-pin-is-brought-low

    当您循环使能引脚时、是否有办法屏蔽 MCU 中的中断?  解决此问题的模拟方法是在 nFAULT 线路上添加一些电容、以便在这种情况下保持信号。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我还有一个关于派送答案的问题。

    在从 MCU 启用或禁用栅极驱动器时、是否可以屏蔽 nFault 信号?

    2.如果在 nFault 管脚上安装旁路电容,其值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 不幸的是,没有办法掩蔽驱动程序本身。  器件退出睡眠状态、nFAULT 引脚上的内部 FET 最初下拉、直到器件完全唤醒、然后释放到高阻态状态。  在你设置 ENABLE = HIGH 后、这将必须在你的 MCU 中屏蔽一段时间。

    2. 我没有具体的值。  有一条建议是将 nFAULT 引脚保持在 MCU 中 GPIO 的 Vth 以上、以避免错误标志。  我个人认为,它是更好的掩码在软件。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    最后一个问题

    1.如果数据表中指定的条件出现在栅极驱动器中、导致了 nFault、nFault 信号是否会显示为脉冲或持续保持低电平?

    2.当 ENABLE 有效后、产生的 nFAULT 信号仅显示为一个短暂的低电平脉冲、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 在器件退出睡眠状态时出现的该初始脉冲之后、nFAULT 将根据发生的故障遵循数据表中指定的条件。  根据数据表中的表6、有些是锁存故障、其中 nFAULT 将保持低电平、而其他故障将自动清除。

    2) 2) 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    有一个美好的年底的一年!