工具与软件:
尊敬的: 应用工程师
我们目前使用的是 DRV8350RH
我们遇到了一个轻微问题、即我们将栅极驱动器 IC 的使能引脚从低电平更改为高电平、nFAULT 引脚从高电平变为低电平、然后再回到高电平、从而导致 MCU 中出现接收 nFAULT 输入的错误。
nFAULT 引脚在大约1us 内可将大约5V 的电平降至大约2V。
由于 nFault 引脚处于低电平有效状态、它已通过一个10k Ω 的上拉电阻器连接到5V 的栅极驱动器输出电压。
此外、当使能引脚从低电平变为高电平时、5V 的栅极驱动器输出电压不会出现压降。
请帮助我们解决此问题。
此致