This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1失速检测问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416071/drv8889-q1-drv8889-q1-stall-detection-issue

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在 使用 DRV8889-Q1驱动步进电机、并希望 使用失速检测功能。 电机参数如下:

相位数:2

步进角:0.9度

额定电压:4.8V

额定电流:0.3A

相电阻:16 Ω

相位电感:8.5mH

目标速度:低于120转/分

DRV8889-Q1 UI 设置如下(衰减模式设置为智能调优纹波 控制衰减模式):

扭矩计数始终为0、无法触发失速故障。 原因是什么?

BTW、我们想知道此问题是否与电机本身有关? 如果是、您会建议电机参数如何?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您在论坛中发帖。 您提到电机的额定电流为0.3A、但 GUI 设置低得多、为0.131A、这是什么原因? 0.42 x 31.25%= 0.131。 您是否尝试设置0.3A、扭矩 DAC = 100%?  我们能否获得目标速度21666 PPS 1/32uSteps 时的电流波形捕获?  

    EVM 电机电源使用的电源电压是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您提供更多详细信息。 虽然共振会影响全步进和半步进、但我不会预计步进为1/16或1/32时会出现严重的共振问题。 您共享的电流波形看起来很干净。 这似乎是一个合理的设置、"9666 PPS (接近21666 PPS 、低于1/32 uSteps)、1/16 uSteps、0.42A、50%扭矩 DAC "。 在这些设置下、扭矩计数是多少、仍然为0?

    您是否还可以在存在严重振动时以1/16、1/32步长捕获电流波形?  

    我们选择的当前电机是14HK0405N、我们是否应该更改为14HK0406N、14HK0407N 或14HK0408N 来进行失速检测?

    DCR 越低、电感越低、失速检测结果就越好。 比较14HK0407N 与14HK0405N 是合理的。 到目前为止、我从未有机会使用0.9度/步长的电机进行测试。 我会尝试采购其中一种、但我可能需要一些时间才能获取其中一种。  

    是否可以共享一些有关最终应用的信息? 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    共振影响全步和半步时、我预计1/16或1/32步进时不会出现严重共振问题。

    可以、根据在互联网上找到的信息、1/16或1/32微步进应该可以解决谐振现象。 这个问题很奇怪...

    使用这些设置时扭矩计数是多少?

    是的、仍然为0。 我猜高电阻和低速会导致低反电动势?

    您还能用1/16、1/32步长捕获严重振动时的电流波形吗?  [报价]

    很抱歉、我们公司的实验室资源必须 提前一个月保留、因此我目前无法采集相关波形。 但上周、我还观察了存在严重振动时的波形、这些波形似乎是正常的、差异是在相同速度下施加不同转矩 DAC 时的电流幅度。

    比较14HK0407N 与14HK0405N 是合理的。 到目前为止、我从未有机会使用0.9度/步长的电机进行测试。 我会尝试采购其中一种、但我可能需要一些时间才能获取其中一种。  [报价]

    好的、由于 项目时间紧迫、我会要求我们的 供应商直接用14HK0407N 更换电机。 非常感谢您能够帮助以0.9度/步长测试电机。

    是否可以分享一些有关最终应用的信息? [报价]

    最终应用是在有限的时间(3秒)和有限的范围(未定义、但不会很大)内旋转屏幕。

    谢谢!

    Alex

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的答复。

    是的、仍然为0. 我猜高电阻和低速会导致低反电动势?

    是的、我们过去曾见过这种情况。 低速会产生更大的影响、因为 BEMF 不足、无法实现失速检测器的良好 SNR。 这是应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf。

    抱歉,我们公司的实验室资源必须 提前一个月预留,所以我目前无法采集相关波形。 但上周我也观察了波形,有严重的振动,这似乎是正常的,差异是在相同的速度下应用不同的扭矩 DAC 时的电流幅度。[/报价]

    我懂了。 如果波形干净、我预计不会出现严重振动。 到目前为止、我还没有尝试0.9º Ω 步进电机。

    好的、由于 项目时间紧迫、我会要求我们的 供应商直接用14HK0407N 替换电机。 非常感谢您能够帮助以0.9度/步进测试电机。[/报价]

    听起来不错。 我希望这可以解决这个问题。  

    此致、Murugavel

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    谢谢、  14HK0407N 电机到货后、我会再来回答您、可能需要半个月的时间。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢。 我已经订购了几个这样的步进电机。 我希望他们能在几周内到达。 我们将在它到达后进行连接。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    好的、非常感谢您的大力支持!

     

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    在使用 DRV8889和14HK0405时、我遇到了另一个奇怪的问题。 我在另一个新主题中发布了内容、您能帮助进行分析吗? 谢谢!

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、我会这么做、谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    很抱歉、这花费的时间比我想象的要长。 我只能得到一个 14HK0406N 步进器、14HK0405不可用。 我使用与您在第一篇文章中的 GUI 设置相同的 RPM 运行它。 一个区别是、我使用1/16步进来获得更好的扭矩计数、并将 PPS 减少2以进行匹配。 我将 IFS 设置为0.3A、但步进器的额定电流为0.5A

    我能够在阈值设置15的情况下一致地检测到失速。 无电阻扭矩计数为36。 请参阅下面的 GUI 屏幕和电流波形。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    非常感谢您  基于14HK0406N STEPPER 的响应。

    我们订购 14HK0407N 的时间也比我们想象的要长、但好消息是14HK0407N 步进器将于下周抵达。 然后我再给您回复。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    好的、谢谢。

    此致、Murugavel