工具与软件:
尊敬的 TI:
我们正在 使用 DRV8889-Q1驱动步进电机、并希望 使用失速检测功能。 电机参数如下:
相位数:2
步进角:0.9度
额定电压:4.8V
额定电流:0.3A
相电阻:16 Ω
相位电感:8.5mH
目标速度:低于120转/分
DRV8889-Q1 UI 设置如下(衰减模式设置为智能调优纹波 控制衰减模式):
扭矩计数始终为0、无法触发失速故障。 原因是什么?
BTW、我们想知道此问题是否与电机本身有关? 如果是、您会建议电机参数如何?
谢谢!
Alex