请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3946-Q1 工具与软件:
您好、专家
- IPROPI 引脚的输出类型是什么、它是恒流输出吗? 该引脚的电流能力是多少?
- 您是否为此引脚建议了 RC 滤波器值? 从之前的通信来看、TI 建议100K + 1nF。 我根据该值进行了一些计算、采样和保持时间为421us、远远超过了 MCU AD 采样模块的保持时间。
根据计算、电容器的正确值应大于60nF。 - 根据项目2、我们决定将 RC 值更改为15K、68nF、可以吗?
BR
林松