工具与软件:
您好!
当电源接通且 FET 尚未运行(无 PWM 控制或 SPI 通信)时、DRV8323SRTA 产生的空间噪声会出现问题。 具体而言、在大约100MHz 的峰值发生45dBμV μ V 的噪声。
仅对于 IC、在引脚20/21周围的噪声很大、在周围的图形中、引脚1至4的电源+电荷泵端子周围的噪声很大(图形距离最短)。 如果用铝箔覆盖宽区域(包括 IC 和周围图案)、则噪声会大大降低。
在这个状态下、我认为是 IC 内的 VM 电源和电荷泵电路导致的。 有没有方法可以抑制这种噪声(电容器、滤波器布局等)?
谢谢!
Conor